This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:器件跳过 SBL 并引导至应用

Guru**** 2555000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1172953/iwr6843aop-device-skips-sbl-and-boots-into-application

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我正在运行 SBL 和毫米波演示应用的稍微修改的版本。 当我将 SBL 下载到元映像1并将应用程序下载到元映像4时、器件会立即引导到应用程序中、似乎完全跳过 SBL (我没有看到 SBL 输出、仅从应用程序输出)。

我对 xWR1843进行了类似的设置、该设置按预期工作、首先引导至 SBL、然后自动引导至应用程序。

我希望引导 ROM 加载元映像1、而不管它包含什么内容、那么如何跳过 SBL? 如果您想了解有关如何进一步调试此功能的任何提示、敬请参阅。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用现有 SBL 快速尝试此操作? 我怀疑您加载到元映像1中的映像可能存在问题、引导加载程序正在检测该问题并将其视为无效映像、然后跳至下一个有效映像。 通过使用现有 SBL 进行测试、我们可以尝试验证此行为。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我加载了未修改的 SBL、但遇到了相同的问题。 在两个不同的器件上进行了测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、这肯定是意料之外的行为。 只需确认一下、您是否使用了毫米波 SDK 中 SBL 的预编译二进制文件? 此外、您能否确认您使用的 SDK 版本?  

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它是版本03.05.00.04中的预编译二进制文件(xwr68xx_SBL.bin)。

    如果出于某种原因我不刷写应用程序映像、预编译的 SBL 会起作用。

    但是、当我在没有应用程序映像的情况下刷写修改后的 SBL 时、它不起作用。

    编辑:如果我使用 makefile 文件而不是 CCS 工程、我可以使我的 SBL 版本运行、但如果我添加应用程序映像、它仍然会跳过 SBL。

    谢谢。