主题中讨论的其他器件: AWR1642、 IWR6843
您好!
我们目前正在对使用 IWR6843AOP 的产品进行 FCC 认证测试。 我们的测试机构在当前配置中通知了我们:
[它们]获得器件的功率测量值:
EIRP = 15.057dBm
传导输出功率= 10.057dBm
您的器件在57GHz 至71GHz 范围内、带宽为4GHz、这意味着限值为:
EIRP = 10dBm
传导输出功率=-10 dBm
我们使用的是全4GHz 带宽、为了满足我们所需的-10dB 传导输出功率 至少为20 (测试机构计算的传导输出功率为 EIRP-5dB、其中5dB 是 IWR6843AOP 上的天线增益)。 基于 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/633604/awr1642-about-setting-tx-output-power-back-off-code-for-tx-antennas 、我们可以使用24或30。
问题:
1)是的有效值 与 AWR1642相同? 上述论坛帖子声明的有效值为[0、1、2、3、4、5、6、12、18、24、30]
2) 2)的值是什么 用于4GHz 带宽方案,以获得此处列出 的 IWR6843AOP EVM 的 FCC 认证 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.9.0&devtools=IWR6843AOPEVM&node=A__AH74gbVaGPlKZnkAX0BpAA__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.9.0 ?
谢谢