主题中讨论的其他器件: USB2ANY
安装 PGA970EVM GUI 软件后、我在软件用户指南中遇到了一个从未批评过的奇怪问题。
仅在 GUI 中 项目可以正常工作。
其他项目显示为 红色背景。
安装软件时是否有错误设置,或者是否应先将任何固件下载到 PGA970chip 中?
USB2Any 固件已更新;
短接跳线 J11 J12 J18 J19已安装、J15连接1-2;
电压12V 7.5V 3.3V AVDD 3.0V 和 DVDD1.86V,全部选中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
安装 PGA970EVM GUI 软件后、我在软件用户指南中遇到了一个从未批评过的奇怪问题。
仅在 GUI 中 项目可以正常工作。
其他项目显示为 红色背景。
安装软件时是否有错误设置,或者是否应先将任何固件下载到 PGA970chip 中?
USB2Any 固件已更新;
短接跳线 J11 J12 J18 J19已安装、J15连接1-2;
电压12V 7.5V 3.3V AVDD 3.0V 和 DVDD1.86V,全部选中。
您好、Cole、
感谢您的回答。
当我启动程序时、它 会显示为屏幕截图、
我可以选择"Digital Interface"并单击底部的"SPI"。 它的表现是一样的。
当我可以使用"Data and Waveform RAM Programming"页面时,选中"select All",然后单击"Read"按钮。
我可以得到下面的数据。 我在 SPI 数据线路上获取的波形也似乎工作良好。
BRS,Ω
Jason