This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:将 PGA970EVM 与 PGA970EVM GUI 配合使用时出现奇怪的问题

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1172929/pga970-strange-issue-when-use-pga970evm-with-pga970evm-gui

器件型号:PGA970
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

安装 PGA970EVM GUI 软件后、我在软件用户指南中遇到了一个从未批评过的奇怪问题。

仅在 GUI 中 项目可以正常工作。

其他项目显示为       红色背景。

安装软件时是否有错误设置,或者是否应先将任何固件下载到 PGA970chip 中?


USB2Any 固件已更新;
短接跳线 J11 J12 J18 J19已安装、J15连接1-2;
电压12V 7.5V 3.3V AVDD 3.0V 和 DVDD1.86V,全部选中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    不、就我所能说的而言、没有其他需要。 如果您能够使用左上角的底部从微控制器到接口、然后单击 SPI 按钮、则应该能够转到更低级别的页面并单击 Read All 而不会产生任何错误。

    您能告诉我什么会导致页面出现中断吗?

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、  

    感谢您的回答。

    当我启动程序时、它 会显示为屏幕截图、

    我可以选择"Digital Interface"并单击底部的"SPI"。 它的表现是一样的。

    当我可以使用"Data and Waveform RAM Programming"页面时,选中"select All",然后单击"Read"按钮。

    我可以得到下面的数据。 我在 SPI 数据线路上获取的波形也似乎工作良好。

    BRS,Ω

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    谢谢!

    在我更新 NI Runtime Library 后,问题就得到解决。

    BRS、

    Jason