This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:使用防水透气膜会影响 HDC2022&#39的性能吗?

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1173130/hdc2022-will-it-would-affect-the-hdc2022-s-performance-with-a-waterproof-and-breathable-membrane

器件型号:HDC2022

大家好、

   客户希望 HDC2022能够防水。 我读了一些有关防水的 e2e 问题。 传感器防水 IP67、设备顶部装有 PTFE。 因此、他们需要使用 防水透气膜来保护设备的引脚、以确保 电气安全。

 

  但您知道 、在大规模生产中、客户希望使用防水透气膜来完全覆盖设备、从而提高产品效率。 这会影响其性能吗?

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用-  

    很难说100%肯定会发生什么情况、但如果 PTFE 膜具有 HDC2022上已存在的滤波器类似材料属性、这应该是可以的。 另一种解决方案是在现有 PTFE 过滤器上使用 Kapton 胶带暂时盖住部件、并涂上保形涂层、然后撕下胶带以重新暴露 PTFE 过滤器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

       感谢您的回复。

       我和客户说膜防水、空气可以通过膜。 我会问他们会使用哪种膜。

        您知道,上部表面面积为3*3mm,  这将会在组装胶带解决方案时遇到问题。 这将降低大规模产品中的产品效率。 您还有其他适合大规模产品的想法吗?

    您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nan -  

    他们可以像您之前提到的那样使用膜片、但他们需要自行测试、以查看他们所应用的膜片是否在 PCB 上形成防水密封、以保护引脚。 (对于任何 HDC 部件(HDC20xx、HDC30xx)都是如此)