主题中讨论的其他器件: MSP430F5528、 USB2ANY、 TMP114、 TMP107
您好、TI 专家、
我的客户使用菊花链测试 TMP144、但他们遇到了一些问题。
您能否提供有关菊花链的源代码? 我发现有一个用于 EVM 的云 GUI、但我找不到代码的特定路径。
此致、
Chase
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我的客户使用菊花链测试 TMP144、但他们遇到了一些问题。
您能否提供有关菊花链的源代码? 我发现有一个用于 EVM 的云 GUI、但我找不到代码的特定路径。
此致、
Chase
你好 Chase、
我们没有 TMP144的源代码。 TMP144EVM 附带加载到 MSP430F5528中的 USB2ANY 固件、而 TMP114的控制通过 GUI 完成。 您可以在 UARTPacketCodec.js 文件中看到 GUI 的源代码、方法是按 F12、Ctrl+p、然后键入 UARTPacketCodec.js。 代码本身特定于 GUI Composer、但可能有一些部分对软件开发很有帮助、例如:
BOOSTXL-TMP107中还有一个库 、对于 TMP107的固件开发非常有帮助。 TMP107采用双向版本的 SMAART 线、而 TMP144是单向的。 两个接口以时序脉冲0x55开始传输、然后是命令。 接收到的数据包包含0x55的回波和命令数据包、然后是来自传感器的任何响应数据包。 因此、在为 TMP144编写软件时、可以参考 TMP107库。 在参考软件时、您需要密切注意 TMP107数据表和 TMP144数据表的第7节详细说明中两个器件之间的差异。
此致、
Jesse