This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:AWR1843AOPEVM

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171700/awr1843aopevm-awr1843aopevm

器件型号:AWR1843AOPEVM

大家好、团队、

我想知道如何在不连接 DCA1000 EVM 的情况下单独使用 AWR1843AOPEVM 板。

如何仅使用 AWR1843AOPEVM 板捕获物体、如果可能、请指导我采取适当的步骤、并告诉我需要执行哪些操作。

谢谢、此致、

Venkata Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkata、

    您可以首先使用适用于 AWR1843AOPEVM 的 MMWAVE_SDK_03_06_00_00-LTS 中提供的 OOB 对象检测演示以及毫米波演示可视化工具3.5。  请参阅以下文档中的"入门"部分:

    MMWAVE_SDK_03_06_00_00-STS/docs/mmwave_sdk_user_guide.pdf

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kaushik、