This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91200:MV 输出 pH 值与放大器;离子选择性电极

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91200, LMP91000, TIDA-00561, LMP91000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171730/lmp91200-mv-output-ph-ion-selective-electrodes

器件型号:LMP91200
主题中讨论的其他器件: LMP91000TIDA-00561LMP91000EVM

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135597/lmp91200-reference-to-build-ion-selective-electrode-measuring-circuits?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMP91200#

尊敬的

作为我之前关于通过 LMP91200进行离子选择性电极测量的问题的后续行动、

我们的所有传感器- pH、NH4+和 NO3 -均可提供 mV 输出。 假设 LMP91200是完美的引脚是否安全? 或者、您是否有其他建议的器件?

由于未知原因、我们构建的电路不提供可重复性。

非常感谢您提供的任何帮助。

Gopi Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、

     LMP91200主要用于采用标准设置的 PH 探针。 如果您在探头中看到非常小的电流、请查看 LMP91000、因为它具有可调设置、如分流值和跨阻增益。 它基本上是相同的部件、但可调节和可定制。

    了解和理解探头是一个关键因素。 如果探头是标准的、则我们的某些器件是特定于该探头的、并将最大程度地减少设置和布局。 当您需要不是专用于特定探头的器件时、您需要更通用的器件、如 LMP91000。 在确定外部零件、内部设置和公式以提供所需的值时、需要做一些额外的工作。 唯一可以实现此目的的方法是为探头提供标准解决方案、以便您可以调整这些值以获得已知结果。 然后、您可以信任未知测量值的值。   

    大多数情况下、测量问题与内部设置有关。 当探头产生微安(uA)电流时、反馈将为毫伏。 为了克服读数过低的问题、您需要增加 Rload 电阻设置。 Rload 是一个分流电阻器、它将根据流经探针的电流产生压降。 将负载增加到10欧姆甚至100欧姆将产生更大的压降。 跨阻(TIA)放大器将探针电流转换为电压。 如果电流探头的变化很小、则可以通过调整反馈电阻器值来增大 TIA 的增益。

    如果您有任何问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的戈登-

    感谢您一如既往地提供详细的解释。

    1. 构建商用产品后、我们打算使用测量范围为0-14 pH 的标准在线过程 pH 传感器。 探针输出为 mV。  (现在就像 Sensorex S272)。  我们 之前已将 TIDA-00561作为参考。 我们现在将 LMP91000包括在探索中。 您是否有适用于 LMP91000的参考电路?
    2. 这是否意味着 LMP91200不能用于离子选择性电极? 根据您之前的指导、我们注意到离子选择性探针的工作原理与 pH 的工作原理类似。 不知为何我无法在公共搜索中找到参考架构。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopi、

     LMP91200旨在最大限度地减少创建 PH 探针测量系统所需的工作量、器件数量和工作量。 这意味着可以做的调整不多。 如果您拥有的探头相对气体的电流水平较低、则 LMP91200上没有太大的空间来增加增益或灵敏度水平。  

    LMP91000是我的首选传感器 IC、因为它可以针对灵敏度和增益进行调节。 由于其多功能性、零点可被调整并且可被用于其它应用。  

    查找 LMP91000EVM/NOPB 和相关用户文档。  https://www.ti.com/lit/pdf/snau121 这是对设计和布局的良好参考。

    由于 AFE 的灵敏度、布局非常重要。