主题中讨论的其他器件: LMP91000、 TIDA-00561、 LMP91000EVM
尊敬的 Gordon Varney:
作为我之前关于通过 LMP91200进行离子选择性电极测量的问题的后续行动、
我们的所有传感器- pH、NH4+和 NO3 -均可提供 mV 输出。 假设 LMP91200是完美的引脚是否安全? 或者、您是否有其他建议的器件?
由于未知原因、我们构建的电路不提供可重复性。
非常感谢您提供的任何帮助。
Gopi Krishna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Gordon Varney:
作为我之前关于通过 LMP91200进行离子选择性电极测量的问题的后续行动、
我们的所有传感器- pH、NH4+和 NO3 -均可提供 mV 输出。 假设 LMP91200是完美的引脚是否安全? 或者、您是否有其他建议的器件?
由于未知原因、我们构建的电路不提供可重复性。
非常感谢您提供的任何帮助。
Gopi Krishna
Gopi、
LMP91200主要用于采用标准设置的 PH 探针。 如果您在探头中看到非常小的电流、请查看 LMP91000、因为它具有可调设置、如分流值和跨阻增益。 它基本上是相同的部件、但可调节和可定制。
了解和理解探头是一个关键因素。 如果探头是标准的、则我们的某些器件是特定于该探头的、并将最大程度地减少设置和布局。 当您需要不是专用于特定探头的器件时、您需要更通用的器件、如 LMP91000。 在确定外部零件、内部设置和公式以提供所需的值时、需要做一些额外的工作。 唯一可以实现此目的的方法是为探头提供标准解决方案、以便您可以调整这些值以获得已知结果。 然后、您可以信任未知测量值的值。
大多数情况下、测量问题与内部设置有关。 当探头产生微安(uA)电流时、反馈将为毫伏。 为了克服读数过低的问题、您需要增加 Rload 电阻设置。 Rload 是一个分流电阻器、它将根据流经探针的电流产生压降。 将负载增加到10欧姆甚至100欧姆将产生更大的压降。 跨阻(TIA)放大器将探针电流转换为电压。 如果电流探头的变化很小、则可以通过调整反馈电阻器值来增大 TIA 的增益。
如果您有任何问题、请告诉我。
亲爱的戈登-
感谢您一如既往地提供详细的解释。
再次感谢。
Gopi、
LMP91200旨在最大限度地减少创建 PH 探针测量系统所需的工作量、器件数量和工作量。 这意味着可以做的调整不多。 如果您拥有的探头相对气体的电流水平较低、则 LMP91200上没有太大的空间来增加增益或灵敏度水平。
LMP91000是我的首选传感器 IC、因为它可以针对灵敏度和增益进行调节。 由于其多功能性、零点可被调整并且可被用于其它应用。
查找 LMP91000EVM/NOPB 和相关用户文档。 https://www.ti.com/lit/pdf/snau121 这是对设计和布局的良好参考。
由于 AFE 的灵敏度、布局非常重要。