This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:TI 替代了 ACS758LCB-100U-PFF-T

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, TMCS1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171654/tmcs1108-ti-replacement-for-acs758lcb-100u-pff-t

器件型号:TMCS1108
主题中讨论的其他器件:TMCS1100TMCS1101

您好!

TI 是否有针对 ACS758LCB-100U-PFF-T 的替代产品或计划产品?

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    目前、我们与 ACS758最接近的器件是 TMCS1100和 TMCS1101/7/8产品系列。 但是、这些器件在其能够处理的电流大小方面要小得多。 我们在未来确实计划了其他具有更高电流处理能力的产品、但它们很可能采用 SOIC-16类型封装、因此它们不会引脚对引脚。