This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75C:在寄存器读取期间转换是否停止?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171299/tmp75c-does-conversion-halt-during-register-read

器件型号:TMP75C

大家好、

客户将每1秒读取一次温度寄存器。 但问题在于、在连续模式下、寄存器每80ms 更新一次、因此每4秒就会出现重叠-客户的系统将在转换进行期间读取寄存器值。 这是不可取的。 我想知道 TMP75C 是否会在应该读取该值时暂停转换。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖向传感器论坛!

    读取温度寄存器时、TMP75C 不会停止转换。 如果在转换过程中读取温度寄存器、器件将从之前的转换返回存储在温度寄存器中的温度数据。 转换完成后、新的温度数据将存储在温度寄存器中。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasse、

    感谢您的澄清。 转换发生后、更新寄存器也需要一些时间。 客户所关注的是系统在更新寄存器值时读取寄存器的情况。 系统将获得错误值或半更新值。 您能就此问题提出建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    该器件的逻辑设计用于防止这些情况。 系统不会获得错误的值或半更新的值。

    客户还可以在单次模式下使用该器件、这将允许他们触发单次温度转换、等待35ms、并每1秒读取一次温度。 更多信息、请参阅数据表中的第7.4.3节"单次触发模式"。

    此致、

    Jesse