This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP126:TMP126具有与 TMP127一样的寄存器结构

Guru**** 1482375 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP126, TMP127-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171043/tmp126-does-the-tmp126-have-the-same-register-structure-as-the-tmp127

器件型号:TMP126
主题中讨论的其他器件:TMP127TMP127-Q1

大家好、团队、

根据标题、您可以确认以下内容:

  • TMP126的寄存器结构是否与 TMP127相同?

从数据表中可以看出、TMP126 有一个很好的寄存器映射(会话8.6)。

TMP127没有它、在不读取所有数据表的情况下进行1:1比较很困难。

如果寄存器映射相同、我可能会假设 IC ID 仍然不同。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、您好!

    感谢您在传感器论坛上发帖。

    TMP126 TMP127-Q1 的寄存器结构不同。

    TMP126数据表的第8.6节寄存器映射中注明了 TMP126寄存器结构。 TMP126的器件 ID 为2126h、如 TMP126数据表的第8.6.13节 Device_ID 寄存器所示。 更多信息、请参阅 TMP126数据表的第8.5.2节串行总线接口。

    TMP127-Q1采用简化的无寄存器映射协议、如 TMP127-Q1数据表的第3节"说明"所述。 TMP127-Q1的器件 ID 为900Fh、可在器件处于关断模式时读取、如 TMP127-Q1数据表的第8.4.2节"关断模式"所示。 更多信息、请参阅 TMP127-Q1数据表的第8.5.2节串行总线接口以及第9节应用和实施

    有关 TMP126和 TMP127-Q1之间差异的更多信息、请参阅每个数据表的8.5.2串行总线接口部分和9部分应用和实施。

    此致、

    Jesse