This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:线性霍尔传感器上磁体的设计帮助

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1168826/drv5053-design-help-for-magnet-on-linear-hall-sensor

器件型号:DRV5053

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我的公司有兴趣在 新的电气产品系列的主体中使用您的传感器(第一年每年大约10万件)、将与其生命成比例的信息传输给用户。

下面是我们需求的草图(Ymin...YMAX =大约6.25 mm ... 12.75 mm;最大磁体直径=7.5mm)。

我们已经确定了采用 SOT23外壳的产品 DRV5053、我还下载了您的磁感应接近工具、但 Excel 文件无法正常工作;因此、我请求您的支持人员为我们的特定外壳确定最合适的磁体。


寻找您的答案。 谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    感谢您深入了解该论坛。  我现在正在研究您的请求。  贵公司是否偏好磁体供应商?  您是否能够获得定制磁体、或者您是否正在寻找现成的磁体?  您还能告诉我您在使用该工具时遇到了哪些问题吗? 我们一直在关注改进和消除错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    根据提供的信息。  这是一种可能的解决方案。  将 DRV5053CAQDBZ 与该 磁体配合使用。  假设磁体根据图1中所示的规格在阀针上居中、我在图2中得到以下曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供所有有用的信息。 客户体验刚刚更新、导致延迟的回应更改为道歉:

    我们正在寻找现有的现成磁体、但如果不可能、我们可以 使用定制磁体、并且可能我们正在寻找欧洲地区的供应商(如果它位于意大利、它将更好)。
    我查看了推荐的磁体、并将继续获取一些样品以进行一些测试(如果您有任何关于同一磁体的欧洲供应商的建议、请告诉我)。
    关于您的工具的问题、我将向您发送一些我的视图屏幕截图、我不知道我是否缺少一些要下载的文件、或者是否有错误。

    正在等待您的回复。

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    我不太熟悉欧洲磁体供应商、但我在下面找到了这些工厂。  如果您在这些网站上找不到与等级和尺寸有关的匹配或几乎相似的磁体、请告诉我、我将会看到我是否可以找到合理的替代方案。

    意大利: https://www.italfitmagneti.it/prodotti/magneti-permanenti-neodimio/dischi

    德国: https://www.supermagnete.it/supermagnete-potenti-magneti-neodimio

    德国: https://www.calamite.org/magneti-al-neodimio/cilindri-magnetici?p=1