This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:寄存器值

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1169700/opt3101-registers-values

器件型号:OPT3101

你好!

我想知道启用序列发生器和处理器值的正确值。 数据表显示、要启用"EN_SEQUENCER"应为"0"、但在 OPT3101 SDK 中、"EN_SEQUENCER"设置为"1"。

使能序列发生器和使能处理器的值是多少?

此外、我还想知道"en_temp_corr"和"en_phase _corr"的正确值、数据表指出启用或禁用为"0"

如果您对数据表进行了更近期的修订、那将会更好。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    让我来看看这个。 我明天会回来。

    谢谢、

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在这种情况下、数据表的寄存器映射不正确。 值1将对应于正在启用的序列发生器。

    谢谢、

    Brent Elliott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    可以回答所有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    为了启用校正、还应将"en_temp_corr"和"en_phase _corr"设置为1。

    谢谢、

    Brent Elliott