您好、支持团队
我们使用 TI TMP75AIDGKR 作为温度传感器源、需要您的帮助来澄清一些问题:
加热器模块用于环境温度较低的系统、当系统关闭时、加热器将开始加热系统。模块中有两个传感器。 一个用于检测环境温度(入口传感器)、另一个用于检测热空气流量温度(出口传感器)。存在一个问题、即当加热器打开(低于环境温度-3C)时、I2C 信号将受到干扰并发生转向故障。

问题1. EE 团队发现 I2C 信号有一些噪声(来自另一个已知的电源问题)、我们添加了一些电容器来对其进行偏移、波形看起来更好、但当我们将 UUT 放回试验箱时、
仍然显示失败。 附件用于测量室温和-3°C 下的 I2C 信号波形和 I2C 信号对数
是否有适合我们的建议解决方案?
问题2. 读取温度低于零(工作温度为55°C 至-20°C)是否存在任何已知问题?
问题3. 对于在试验箱(-3°C)中使用 I2C 分析仪、是否有任何建议设置分析仪?
问题4. 如果我们要在 UUT 在室内时使用示波器测量 I2C 信号、是否有任何设置建议?
加热前/加热后的 I2C 信号:(请参阅所附文件:img_4415.JPG)(请参阅所附文件:img_4416.JPG) 并添加了测试5解决方案(加热前/加热后):(请参阅所附文件:img_4417.JPG)(请参阅所附文件:img_4418.JPG)
(请参阅附加文件:fail__-3C.csv)(请参阅附加文件:pass_RoomTemp.csv)
IMG_4415:
IMG_4416:
IMG_4417:
IMG_4418:
e2e.ti.com/.../FAIL_5F002D00_3C.csv
e2e.ti.com/.../PASS_5F00_RoomTemp.csv
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯