This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75AIDGKR 温度传感器有一些问题

Guru**** 2005515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1165954/tmp75-tmp75aidgkr-temperature-sensor-some-question

器件型号:TMP75

您好、支持团队

我们使用 TI TMP75AIDGKR 作为温度传感器源、需要您的帮助来澄清一些问题:

加热器模块用于环境温度较低的系统、当系统关闭时、加热器将开始加热系统。模块中有两个传感器。 一个用于检测环境温度(入口传感器)、另一个用于检测热空气流量温度(出口传感器)。存在一个问题、即当加热器打开(低于环境温度-3C)时、I2C 信号将受到干扰并发生转向故障。

问题1. EE 团队发现 I2C 信号有一些噪声(来自另一个已知的电源问题)、我们添加了一些电容器来对其进行偏移、波形看起来更好、但当我们将 UUT 放回试验箱时、
仍然显示失败。 附件用于测量室温和-3°C 下的 I2C 信号波形和 I2C 信号对数
是否有适合我们的建议解决方案?

问题2. 读取温度低于零(工作温度为55°C 至-20°C)是否存在任何已知问题?
问题3. 对于在试验箱(-3°C)中使用 I2C 分析仪、是否有任何建议设置分析仪
问题4. 如果我们要在 UUT 在室内时使用示波器测量 I2C 信号、是否有任何设置建议?

加热前/加热后的 I2C 信号:(请参阅所附文件:img_4415.JPG)(请参阅所附文件:img_4416.JPG) 并添加了测试5解决方案(加热前/加热后):(请参阅所附文件:img_4417.JPG)(请参阅所附文件:img_4418.JPG)
(请参阅附加文件:fail__-3C.csv)(请参阅附加文件:pass_RoomTemp.csv)

IMG_4415:

IMG_4416:

IMG_4417:

IMG_4418:

e2e.ti.com/.../FAIL_5F002D00_3C.csv

e2e.ti.com/.../PASS_5F00_RoomTemp.csv

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您在传感论坛上发帖。

    您能否提供发生故障的 I2C 事务的示波器截图? 这将帮助我们确定加热器增加的噪音是否是故障的原因。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此传感器的允许温度范围为−40°C 至+125°C 因此、您提到的范围不应存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole 和 Zain

     `s 在接地端添加200pF 电容以降低 I2C 总线噪声、将很快发布、这是有道理的吗?

    我知道(i2c-bus 上允许的最大电容为400pF、包括导线、引脚电容等) 它`s 只会导致问题?

    顺便说一下 Q3和 Q4、是否有任何建议?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为200pF 电容器不会产生任何问题。 但对这一问题有不同的看法。

    https://forum.arduino.cc/t/i2c-problem-sdl-high-and-sda-low/479136

    https://www.microchip.com/forums/m456630.aspx

    并且我在示波器操作方面的经验较少。 因此、无法评论  Q3和 Q4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯-  

    请确保首先客户按照如下所示更改其电路、然后重新测试。  

    如果您想在设备处于试验箱中时测量 I2C 流量、则很可能需要将分析仪保持在试验箱外部、并通过试验箱侧开口将 DUT 与 LSA 之间的导线穿过。 与示波器探针相同、我也会将其放在试验箱外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh 和 Nicole

    感谢您的反馈、请参阅随附的。
    我们已经在 I2C 路径上添加了3.3V 上拉电阻和4.7K 欧姆、供参考

    e2e.ti.com/.../Heater-Module-I2C_5F00_withcaps-20221103.xlsxe2e.ti.com/.../Heater-Module-I2C_5F00_wihtout-caps-20221102.xlsx

    (请参阅随附文件:加热器模块 I2C_withcap 20221103.xlsx)(请参阅随附文件:加热器模块 I2C_wihtout cap 20221102.xlsx)

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您提供这些额外的详细信息。

    您是否还移除了 R4、R5、R21、R22、R82、 R83? 此外、在传递的.csv 文件中、有一个地址为0x50的器件。 这不是 TMP75地址、您能确认总线上还有哪些其他器件吗?

    如果可能  、请发送故障事务的直接逻辑分析仪输出文件、因为所连接的 FAIL_-3C.csv 输出似乎未正确格式化。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole

    您是否还移除了 R4、R5、R21、R22、R82、 R83? 此外、在传递的.csv 文件中、有一个地址为0x50的器件。 这不是 TMP75地址、您能确认总线上还有哪些其他器件吗?

     `s 客户不移除 R4、R5、R22、R82、R83、它有助于过滤噪声。

    2.0x50为 EEPROM 地址。

    如果可能    、请发送故障事务的直接逻辑分析仪输出文件、因为所连接的 FAIL_-3C.csv 输出似乎未正确格式化。

    请参阅随附的。 Fail_1031.csv

    e2e.ti.com/.../Fail_5F00_1031.csv

    下面有关 I2C 波形的 BTW、是否正常或有任何问题?

    e2e.ti.com/.../2112.Heater-Module-I2C_5F00_withcaps-20221103.xlsxe2e.ti.com/.../7167.Heater-Module-I2C_5F00_wihtout-caps-20221102.xlsx

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    4.7 kΩ 上拉电阻器是如何放置在原理图中的? 布局#1或#2? 如有可能、请附上完整的原理图。

    1:

    2:

    如果根据#1放置它们、您将创建一个分压器、并且 SCL 电压可能未达到接地值。 您  当前使用的测量点不会看到这种行为。 TMP75仍然可以这样正常运行、但加热器的额外噪声可能会导致 I2C 通信损坏。

    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole

    4.7 kΩ 上拉电阻器是如何放置在原理图中的? 布局#1或#2?

    是布局#1

    e2e.ti.com/.../TMP75_5F00_I2C.pptx

    那么、更改为布局#2是更好的吗?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    是的、上拉电阻器的放置似乎是根据所附原理图中的布局#1进行的。 我建议更改为布局#2、看看这是否可以解决 I2C 通信问题。  

    此致、
    Nicole