This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:带 MATLAB 脚本的 AWR1642BOOST

Guru**** 2546830 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1138091/awr1642boost-awr1642boost-with-matlab-script

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、团队、  

我遇到"输入参数不足"的错误。

rawDataReader 中出现错误(第163行)
if (debugplot)"

我的 Matlab 脚本"C:\ti\mmwave_studio:02_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raW_DATA_Reader_example"是:

"

%开始示例 UI 并更新时域/范围配置文件图

if (debugplot)
%启动处理显示页面
UI.figHandle = initDisplayPage (setupJSON.mmWaveDevice);
负载百分比并绘制第一个帧
DP_updateFrameData (1);
UI_updateFramePlot();
等待 UI 交互的百分比
while (~exit_key_pressed)
暂停(0.01);
结束
close (ui.figHandle);
结束
%Close (关闭)并删除句柄、然后退出
如果 idx = 1:numBinFiles
fclose (params.fid_RawData (idx));
结束
全部关闭;
结束"。
请帮助我如何删除此错误。  

我的第二个问题是使用"rawDataFilename.mat"名称生成的原始数据、但我获得了1x2047 MAT 文件、以及如何识别哪些是原始数据或所有文件都是原始数据、我可以将它们组合在一个文件中。 我对此有点困惑。

我的第三个问题:从 mmWave Studio 的输出中、我得到了6个 bin 文件。 然后、我使用了上面提到的 MATLAB 脚本。 因此、结果意味着 MAT 文件是仅包含1个文件的6个文件的组合、如中所述  

随此线程附带的16xxsetup.json 文件。

所有文件都已附加、请查看。

谢谢你。

此致、

法哈德·阿亚兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    目的是捕获原始数据吗?

    我还记得、在我们为您提供的另一个线程中、LUA 脚本可与 mmWave Studio 配合使用以捕获原始数据。


    您目前是否能够捕获原始数据?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    完全不用担心。 感谢您的回答。

    >实际上、我能够通过 mmWave Studio 获取原始雷达数据。 也会发布经过处理的数据。

    > 我有两个与此相关的问题。

    1) 1)当我使用脚本作为下面提供的路径并运行 MATLAB 脚本并提供 bin 文件和 conf 文件(setup.json 和 mmwave.json)时 、它会为我提供2个 mat 文件(a) rawDatafilename.mat 和(b) rawDatacube.mat。 也存在上述错误(如果调试文件错误)。 那么、第一个问题是如何消除误差?、以获取图。

    [引用 userid="52399" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1138091/awr1642boost-awr1642boost-with-matlab-script "]我的 Matlab 脚本"C:\ti\mmwave_studio 02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raW_DATA_reader_example"为:

    2) 2)如上图所示:这些是我在 Q1中讨论的 MAT 文件中的图。 我的第二个问题是、正如您在 MAT 文件中看到的、我有一些结果是:rfParams、Data 和 DIM。

    我知道这两 个变量、但第三个变量是 Data 当我打开它时、它为我提供了多个变量、如上所示 (adcablVariabledata.data) 我的问题是、我对属于哪个类别的几个文件感到困惑、以及如何通过将所有这些文件组合在一起来管理这些文件、或者我还可以做些什么?

    希望您现在了解。  

    此致、

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自述文件显示了如何调用此 MATLAB 脚本的示例。 您是否提供了所有参数?

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\singlechip_raW_DATA_reader_examples\readme.txt

    根据 MATLAB 脚本、用户可以看到 rawdata 的内容。 您可以看到、数据是从 bin 文件读取的 rawADCData。

    谢谢你

    Cesar

           adcRawData.rfParams = Params.RFParams;
           adcRawData.data = rawADCData;
           adcRawData.DIM.numFrames = Params.NFrame;
           adcRawData.DIM.numChirpsPerFrame = Params.adcDataParams.numChirpsPerFrame;
           adcRawData.dim.numRxChan = Params.NChan;
           adcRawData.DIM.numSamples = Params.nSample;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我认为您对我的问题理解不正确。

    >我不知道我应该提供哪个参数来消除错误????

    >我知道这是 RawAdcdata。 但您可以在图中看到、Rawadcddata.mat 文件下有不同的变量。 哪一个是我的 RawData 所有这些262144x1所有这些文件都是我的数据、或者我可以生成它们?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将您的文件发送给我、以便我可以尝试这些文件吗?

    1) 1) JSON 文件

    2) 2)原始数据 bin 文件

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件足够大、因此我无法通过电子邮件等其他方式共享

    谢谢你

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我仍在等待您对此的回复、请您就此向我提供帮助。

    此致、

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与系统团队核实一下

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经上传了 zip 文件、请看一下、请告诉我。 其中包括 JSON 文件。

    e2e.ti.com/.../1.zip.rar

    谢谢你  

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现此应用手册也应该有所帮助

    https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在此应用手册中、您将找到 MATLAB 脚本、该脚本将帮助您解析原始日期(第9.2节)

    如果您有任何疑问、请告知我们

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 AWR1642BOOST 中使用了该脚本、但再次遇到了一些错误。

    使用整形时出错
    size 参数必须是实数整数。

    readDCA1000中出错(第29行)
    lvds =整形(adcData、numADCSamples*numRX、numChirps);

    我尝试了很多、但从未解决过这个问题。

    此致、

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传递给脚本的参数是什么?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    请找到以下脚本和错误。  

    %%此脚本用于读取 DCA1000生成的二进制文件
    和 mmWave Studio
    在 Matlab GUI 中运行的命令- readDCA1000 (' ')
    函数[RetVal]= readDCA1000 (~)
    %%全局变量
    基于传感器配置的变化百分比
    numADCSamples = 256;每个线性调频脉冲的 ADC 样本数%
    numADCBits = 16;每次采样 ADC 位数的%
    numRX = 4;接收器数量%
    NumLanes = 2;%不变。 通道数始终为2
    IsReal = 1;如果是仅实数数据、则%设置为1;如果是复数 Data0、则设置为0
    %%读取文件
    %读取.bin 文件
    FID = fopen ('datacard_record_Raw_0.bin'、'r');
    adcData = fread (fid、'int16');
    如果每个样本12或14位 ADC 对符号扩展进行补偿、则为%
    如果 numADCBits ~= 16
    L_max = 2^μ s (numADCBITS-1)-1;
    adcData (adcData > l_max)= adcData (adcData > l_max)- 2^numADCBits;
    结束
    fclose (fid);
    filesize = size (adcData、1);
    %实数数据整形,文件大小= numADCSamples*numChirps
    如果 IsReal
    numChirps =文件大小/数字 ADCSamples/numRX;
    filesize = numADCSamples*numChirps;
    LVDS =零(1、filesize);
    每个线性调频脉冲的%create 列
    lvds =整形(adcData、numADCSamples*numRX、numChirps);
    %每行是来自一个线性调频脉冲的数据
    LVDS = LVD';
    其他
    复杂数据百分比
    %filesize = 2 * numADCSamples*numChirps
    numChirps =文件大小/2/numADCSamples/numRX;
    filesize = 2 * numADCSamples*numChirps;
    LVDS =零(1、filesize/2);
    %将实部和虚部合并为复数数据
    %read in file:2I 后跟2Q
    计数器= 1;
    如果 i=1:4:filesize-1
    lvds (1、计数器)=adcData (i)+sqrt (-1)*adcData (i+2);
    lvds (1、counter+1)=adcData (i+1)+sqrt (-1)*adcData (i+3);
    计数器=计数器+ 2;
    结束
    每个线性调频脉冲的%创建列
    LVDS =整形(LVDS、numADCSamples*numRX、numChirps);
    %每行是来自一个线性调频脉冲的数据
    LVDS = LVD';
    结束
    每个 RX %组织数据
    adcData =零(numRX、numChirps*numADCsamples);
    对于行= 1:numRX
    如果 i = 1:numChirps
    adcData (行,(I-1)* numADCSamples+1:i* numADCSamples)= LVDS (i,(row-1)* numADCSamples+1:row* numADCSamples);
    结束
    结束
    RetVal = adcData;

    并调用如下函数:

    >> readDCA1000 ('datacard_record_Raw_0.bin')

    并得到误差。


    使用整形时出错
    size 参数必须是实数整数。

    readDCA1000中出错(第29行)
    lvds =整形(adcData、numADCSamples*numRX、numChirps);

    此致、

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请确保根据您的线性调频脉冲配置配置脚本。

    现在配置不正确。 我认为您的配置是复杂的数据、而不是真实的

    谢谢你

    Cesar

    基于传感器配置的变化百分比
    numADCSamples = 256;每个线性调频脉冲的 ADC 样本数%
    numADCBits = 16;每次采样 ADC 位数的%
    numRX = 4;接收器数量%
    NumLanes = 2;%不变。 通道数始终为2
    IsReal = 1;如果是仅实数数据、则%设置为1;如果是复数 Data0、则设置为0