This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5124-Q1:霍尔传感器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1168934/tmag5124-q1-hall-sensor

器件型号:TMAG5124-Q1

此传感器是否可在最低工作温度-50°C 下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagyashree

    感谢您在 E2E 上提出申请。  此器件仅适用于低至-40C 的工作条件。  您需要在此温度下构建、测试和验证自己的系统、但不会研究此温度下的器件性能、因此无法保证遵循 数据表中所示的典型行为。   

    Scott