This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843LEVM:关于 IWR6843LEVM 的 PCB 层堆叠

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1168383/iwr6843levm-about-the-pcb-layer-stack-up-of-iwr6843levm

器件型号:IWR6843LEVM

尊敬的 TI 专家:

我最近研究了基于低成本 FR4板载天线的 IWR6843LEVM。 有一个问题需要您进一步确认。

来自 www.ti.com.cn/.../swrr179 PROC116A_ FabNotes。  根据 PDF 文档中获得的信息、下图显示了 PCB 的层堆叠、第1层和第2层之间的电介质材料为 Isola FR408HR、其 DK 为3.33。



请在 Isola 的官方网站(随附手册)上查询 FR408HR 的数据表、其中未提供其 DK 值@ 60GHz。


e2e.ti.com/.../fr408.pdf

请帮助确认 PROC116A_FabNotes.PDF 文档中的数据是否真实、因为它会严重影响天线性能。

非常感谢。

2011年6月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、数字是真实的。

    此致、
    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。