This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000EVM:LMP91000EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000EVM, LMP91000, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1168805/lmp91000evm-lmp91000evm

器件型号:LMP91000EVM
主题中讨论的其他器件: LMP91000MSP-EXP430FR6989

LMP91000EVM 是否需要 SPIO4板? SPIO4板是否随 LMP91000EVM 一起提供?

谢谢

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob -  

    该 EVM 不会隐式要求 SPIO4板、您可以自由使用 MCU 板(如 MSP430 Launchpad)进行连接。

    SPIO4电路板于2020年停产。   

    以下是   多个 MSP430器件支持的固件项目 www.ti.com/.../snac032的链接。  - https://www.ti.com/lit/an/snaa138c/snaa138c.pdf (将 MSP430固件与 LMP91000配合使用的参考手册)

    可使用的-F5529平台=> https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近购买了 MSP-EXP430FR6989 Launchpad 电路板。 我应该尝试一下吗?

    谢谢

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob -  

    我必须承认(我更多的是硬件人员)我个人在将常规 MSP430项目移植到 FRAM MSP430时总是遇到一些问题、但是如果您在确定它可以正常工作之前已经这样做了、 但是、如果遇到任何问题、我们可能需要向 MSP430人员寻求帮助。 (我们完全可以做到)