This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:AWR6843

Guru**** 2559080 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1161196/awr6843-awr6843

器件型号:AWR6843

您好!

 根据 AWR6843数据表(序列号:SWRS248D)、我们拥有差分 LVDS 数据通道、时钟通道和帧时钟通道。

输入数据速率为600Mbps、使用两个 LVDS 通道  

请告诉我们数据、CLK 和 FRCLK 信号之间的时序关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系德州仪器。 请让我们在周末之后回复您的问题。  

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表应能够提供信号之间的相对时序。  

    希望这对您有所帮助、

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shareef、

    感谢您的回答!

    1.从您共享的屏幕截图中、1 FRCLK = 8CLK。 因此、如果 CLK 为300MHz、FRCLK = 300MHz/8 = 37.5MHz。 请确认理解

    2. FRCLK 是否用于字节对齐?

    FRCLK 高电平和低电平表示什么?

    我们使用 AWR6843、它具有4个接收器通道、2个通道、复杂数据、每个通道16位256个 ADC 样本。

    从文档毫米波雷达器件 ADC 原始数据 Capture.pdf (swra581b)、图11、

    我们了解、  

    a.始终从通道1接收"I"样本、始终从通道2接收"Q"样本

    b.所有4个接收器通道不会同时激活。 如所示、首先 接收到256个 RX0样本、然后是 RX1、RX2和 RX3。 请确认

    c.您能否告诉我们 AWR6843的线性调频脉冲表示什么以及如何配置它?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述问题的任何意见都将非常有用

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    很抱歉、我在这条线程上仍在与我的团队沟通。 我将在几天内回来。  

    谢谢、

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    #1 -帧时钟将等于所选的采样位宽度12/14/16

    #2 -帧时钟用于去标记 ADC 采样的12/14/15位边界  
     
    #3 - 帧时钟用于去标记 ADC 采样的12/14/15位边界 、它将在一半的采样位上为高电平、在一半的采样位上为低电平
     
    #4–格式基于数据在 ADCBuffer 中的存储方式(交错/非交错模式)以及数据在 CBUFF 通道映射寄存器中的映射方式。  如果从零开始构建配置、这将很困难
    -Sharef