This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:无法使用 UniFlash 进行闪存- IWR6843将 SOP2保持为高电平

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1166950/iwr6843-cannot-flash-using-uniflash---sop2-held-high-by-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我设计了一个使用 IWR6843的 PCB、但使用 UniFlash 对闪存进行编程时遇到了困难。

更多信息。 这是第二个修订版本、除了电源电路的微小调整(额外的大容量电容+布局变化)外、它实际上是相同的。 第一个修订非常成功,可按文件所述进行编程。


SOP0短接至3V3
SOP1短接至 GND

SOP2直接连接到由微控制器控制的接头。 以下所有观察结果都是当 IWR6843与微控制器断开连接时、SOP2会上升至~3.15V。
当 I 将 SOP2短接至接地时、从3V3电源轨汲取大量电流(~150mA)、这是为 IWR6843供电的 LDO 的限制、这会损坏 IWR6843 (3V3电源轨随后提供的所有电源基本上都对 GND 短路、 所有其他电压轨均按预期运行)。
SOP2可被拉高至3V3、而无需任何额外的电流消耗。

使用1k Ω 电阻器、我能够将 SOP2线路拉至接近 GND (~0.1-0.2V)的位置、但这不会改变器件的运行或编程能力。

这一问题涉及多个 PCB,所有这些 PCB 都是专业制造的。
我在单个电路板上交换了 IWR6843芯片、将 IWR6843与 PCB 上加载的同一批次互换。

该 PCB 的电流消耗与先前的修订图类似、重置时为~20mA、空闲/编程时为130-145mA。

根据文档、复位时的 SOP2线路应该为输入、复位时应该为输出禁用、并且应该有一个下拉电阻器。 这些都与我发现的情况相反。

我移除了 IWR6843的3V3电源、然后 SOP2为 GND。 复位 IWR6843 (没有3V3电源时)后、SOP2被上拉至大约1.2V。

我还尝试使用具有 SOP 状态(101和100)的 UART 接口联系 IWR6843。 我发送了 ping 命令(0xAA、0x00、0x03、0x20、0x20)并以回波形式接收(相同字节被一个字节延迟)。

所有电压轨看起来都很稳定。 闪存芯片是 MX25V1635FZNI。

提前感谢
Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系德州仪器。 我将您的查询转发给一位团队成员、该成员应能在短期内为您提供帮助。

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shareef、

    只需检查是否对此问题有任何想法?

    提前感谢
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      正如您提到的、您的第一个修订版本都是正常且稳定的、您可以查看您在修订版本2中更改了哪些内容(这是导致此问题的原因)。

    您是否还可以检查 SOP2线是否也连接到可能在此处出现干扰的其他点/位置(PMIC)等。

    此致