This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:我似乎无法获取 High_Accuration_Visualizer/ver/2.0.1/来连接 IWR6843AOP EVM 版本 G

Guru**** 2549020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1167584/iwr6843aopevm-i-cant-seem-to-get-the-high_accuracy_visualizer-ver-2-0-1-to-connect-to-my-iwr6843aop-evm-rev-g

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

开箱即用演示可以正常工作、我使用4.12.0工具箱及其预编译的二进制文件。

我尝试遵循液位感应指南:
dev.ti.com/.../high_accuracy_user_guide.html

我使用的是 Win 10、Uniflash 和该 GUI https://dev.ti.com/gallery/view/6813269/High_Accuracy_Visualizer/ver/2.0.1/
如果我尝试连接 EVM、它看起来是这样的

Firefox 和 Chrome 之间没有差异。

我可以使用普通的 python GUI 进行连接、但无法获取数据(与浏览器版本相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处的已连接/连接消息通常是在 PC 看到该 COM 端口上的活动时确定的、因此它可能已连接、但尚未看到该端口上的活动。 如果忽略此设置并尝试继续使用 GUI、是否会看到错误?

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不是唯一能得到的东西,而是从巨人中出来的

    数据端口上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让它工作了、我将端口和数据速率混淆了。
    我在115200波特率下查看了 gibbersh (在复位后发送)、得到了这一点

    我真是太愚蠢了