This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1826:开发板、可用作识别器件

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1826, LAUNCHXL-F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1166913/tmp1826-development-board-for-simple-use-as-identification-device

器件型号:TMP1826
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

您好!

我想将 TMP1826用作简单的识别器件。 我正在尝试了解电路板所需的连接。 我将使用具有 LAUNCHXL-F28379D 的电路板。

请找到下面的图表。 您能否确认此应用的连接和电阻值是否正确?

此致、

Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rashmitha、

    如果您在 F28379D 上使用开漏 GPIO、则可以直接连接 SDQ、如您所示、使用1k 拉电阻器。  未使用的引脚应接地、如图所示。    

    如果您使用的是 UART、这是一个推挽 IO、您应该使用具有开漏驱动器的缓冲器、如数据表的图8-3所示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie

    感谢您的确认。

    您还能为我提供可使用的最低电阻值吗?

    我们有一个高噪声环境、希望确保最大电流、以避免漏极开路配置中的噪声干扰。

    此致、

    Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rashmitha、

    数据表的第8.2.1.2节举例说明了如何计算总线供电模式的上拉范围。  此示例适用于5V、因此您需要根据电源电压更改此值。