This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6443:范围剖面和噪声剖面的 Q 格式

Guru**** 1108040 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6443
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1166296/iwr6443-q-format-of-range-profile-and-noise-profile

器件型号:IWR6443

您好!

对于 SDK 3.4.0.3 IWR6443 OOB 演示、我知道距离系统配置/噪声系统配置输出的 Q FOMRAT 为 Q8、这是正确的吗?

SDK 中的文档 MMWAVE_SDK_03_04_00_03/packages/ti/demo/xwr64xx/MMW/docs/doxygen/html/index.html 被写成 Q9格式、但 mmWaveDemoVisualizer 源代码 input_validation.js 根据 P.log2linScale[idx]的公式、我知道它是 Q8 foramt 可视化工具。

此致、

原口弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好、

    您是否引用了 InputValidation.js 的第354行中的此代码? 如果是这样、它会影响恒定比例因子、无论数据格式如何、该因子都或多或少。

    if (((platform == mmwInput.Platform.xWR18xx) || (platform == mmwInput.Platform.xWR68xx)) &&
    (sdkVersionUint16 < 0x0302))
    {
    P.log2linScale[idx] = (1 / 512) * (Math.pow(2,Math.ceil(Math.log2(NumVirtAnt))) / NumVirtAnt);
    
    }

    它用于 mmwave.js 的第2871行

    ary[idx] = value * Params.log2linScale[subFrameNum] * Params.toDB + Params.dspFftScaleCompAll_log[subFrameNum];
    

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    感谢你的答复。

    是的。 我参考了您向我展示的代码。

    SDK3.4.0.3 xWR64xx OOB 演示的 TLV2范围配置文件和 TLV3本底噪声配置文件输出是否正确、采用 Q8格式?

    此致、

    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    范围分布和本底噪声分布均采用 Q9格式。 请参阅中的演示文档

    C:/ti/mmwave_sdk_03_04_00_03/packages/ti/demo/xwr68xx/mmw/docs

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    感谢你的答复。

    我将使用 xWR64xx 的 OOB 演示。

    文档显示 Q9格式。

    但是、如果它采用 Q9格式、它看起来与 input_validation.js 中的分母256不一致。

    请确认吗?

    此致、

    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki、

    您所指的线表示对数线性比例因子。 它与显示数据有关、而不是对其进行解码。 由于演示文档显示它采用 Q9格式、因此我很有信心。

    最棒的

    不需要