This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:级联雷达的近场问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1166840/mmwcas-rf-evm-near-field-problems-of-cascaded-radar

器件型号:MMWCAS-RF-EVM

大家好、TI 团队!

MIMO 模式从属雷达的12个发送器和16个接收器的结构意味着其天线孔径 D=85 *λ/2 =165mm。 根据远场确定公式、RFF=2 * D ^ 2/lambda=13m。 因此、最终计算出远场约为13m、即视为14m 以外的远场。 但为什么 mmWave_studio 级联_ user_ Guide.pdf 强调 校准应在5m 之外执行、但理论上应在近场中执行5m。 我不理解这种情况的理论基础吗?
此外、如果使用级联雷达的 MIMO 模式在近场进行测量、例如在1m 至5m 的距离处进行测量、是否应使用近场角度估算和近场校正? 是否有任何 TI 参考?
期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行距离校准。 对于这种类型的校准、近场效应没有影响。近场对相位误差有影响。

    请参阅 中的"近场校正"部分

    适用于 XWR16XX 的毫米波(MMW)演示

    谢谢你

    Cesar