请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 我们正在开展一个涉及 AWR1843BOOST 的项目。 我们目前正在复制 mmWave Studio 的后处理部分执行的操作、在复制过程中、我们发现很难准确复制 mmWave Studio 的 FFT 输出图。 我已连接这两个图像(我的 FFT 输出、毫米波残桩输出)以供您参考。 我想简单介绍一下我们到目前为止为获取此 FFT 图所采取的步骤:
1.在从 mmWave studio 获得的 adc_data.bin 文件上使用了 readDC1000() MATLAB 函数。
2.使用了 Hann 窗口,然后得到结果的 FFT。
3.已尝试使用的修正系数
" correctionFactor = 20*log10 (2^15)-20*log10 (sum (w))+20*log10 (sqrt (2))"。 在使用校正因子时、我们在输出数组中得到一些负值、因此我停止使用该校正因子。
我们的 FFT 图在某种程度上接近 mmWave Studio、但不完全等于 mmWave Studio FFT。 如果您可以为我们提供专用于 mmWave Studio 后处理部分的文档/代码文件、或者您也可以指导我们执行错误处理步骤、那将会大有帮助。
我的 FFT 输出

毫米波 FFT 输出