This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:TMAG5170UEVM 被检测为 TMAG5170APL

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-SCB, TMAG5170UEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1166198/tmag5170uevm-tmag5170uevm-is-detected-as-tmag5170apl

器件型号:TMAG5170UEVM
主题中讨论的其他器件:TI-SCB

大家好、我从    Mouser 购买了 cn.mouser.com/.../595-TMAG5170UEVM 和 cn.mouser.com/.../595-TI-SCB。  
我尝试按照指南对其进行测试、我成功刷写了最新的固件、并且 LED 工作正常。 但在刷写固件后、我看到  GUI 应用程序上连接了 TMAG5170APL。 无论我连接 TMAG5170A1还是 TMAG5170A2、它都显示了相同的器件 TMAG5170APL。  

刷写固件后、COM 端口显示 TMAG5170APLEVM


问题1: 我确实必须使用 TMAG5170A2来实现300mT。 问题是什么? 不显示  TMAG5170A2? 我找不到 有关 TMAG5170APL 的任何信息。
问题2. 我尝试通过 GUI 写入寄存器并读取寄存器。 它看起来是 正确写入寄存器值的(因为它在更改设置后更新了这些值。   

但我无法读取磁体值、即使我遵循了教程视频、我激活了测量模式、 自动读取为"尽快"(但问题在于我的器件是 TMAG5170APL、因此它不会像视频教程中那样显示"活动测量模式"、因此我将其设置为"活动触发模式"。
我现在无法读取任何磁体数据。  
请尽快帮助我。  
谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您发帖到传感器论坛! 似乎您在未连接设备的情况下运行了安装程序、因此您需要转到串行端口来连接设备。 这会自动将 TI-SCB 默认为板的 APL 版本。 如果您在连接了器件的情况下运行该设置、则在完成固件更新时会自动检测到 A2板。

    但这是一个简单的修复方法、您只需转到 TMAG5170UEVM_GUI 并确保您的器件连接到 SCB 即可。 它仍会显示 APL 板已连接在关闭 Read Me 后、您应该能够按下重新启动按钮、这将重新初始化 TI-SCB 并读取连接了哪个器件。 您应该会看到 GUI 更新为 A2版本或 A1、具体取决于所连接的器件。

    您在 APL 版本器件上未看到任何数据的原因是它使用了不同的引脚、该电路板采用不同的微控制器布局、因此 MCU 认为没有连接到它。

    我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Isaac