主题中讨论的其他器件:TI-SCB、
大家好、我从 Mouser 购买了 cn.mouser.com/.../595-TMAG5170UEVM 和 cn.mouser.com/.../595-TI-SCB。
我尝试按照指南对其进行测试、我成功刷写了最新的固件、并且 LED 工作正常。 但在刷写固件后、我看到 GUI 应用程序上连接了 TMAG5170APL。 无论我连接 TMAG5170A1还是 TMAG5170A2、它都显示了相同的器件 TMAG5170APL。
刷写固件后、COM 端口显示 TMAG5170APLEVM
问题1: 我确实必须使用 TMAG5170A2来实现300mT。 问题是什么? 不显示 TMAG5170A2? 我找不到 有关 TMAG5170APL 的任何信息。
问题2. 我尝试通过 GUI 写入寄存器并读取寄存器。 它看起来是 正确写入寄存器值的(因为它在更改设置后更新了这些值。
但我无法读取磁体值、即使我遵循了教程视频、我激活了测量模式、 自动读取为"尽快"(但问题在于我的器件是 TMAG5170APL、因此它不会像视频教程中那样显示"活动测量模式"、因此我将其设置为"活动触发模式"。
我现在无法读取任何磁体数据。
请尽快帮助我。
谢谢。