This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:正在寻找类似的霍尔传感器

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101, DRV421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1163762/drv5053-looking-for-similar-hall

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件:TMCS1101DRV421

是否有与 TMR2503类似的线性霍尔传感器?

TMR2503的灵敏度为3.3mV/高斯、分辨率远高于 DRV 系列。  

应用:伺服驱动应用中的电流感应组件

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    您连接的器件是磁场传感器、但您说该应用正在寻找电流感应组件。 您是否在寻找与 TMR2503 FOC 传感器(器件测量电机绕组中的电流产生的磁场)本质上类似的传感器、或者您是否在寻找实际的磁电流传感器、例如 TMCS1101 (器件实际测量电流的位置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我确信最终应用是采用霍尔效应概念的电流感应。 它看起来像 DRV421的另一个产品。  

    是否有与 TMR2503相似的产品?  

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、  

    我查看了 TMR2503 DS、它更接近霍尔效应传感器。 我正在加入支持这些器件的位置传感团队。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    对于我们的模拟输出线性霍尔效应器件、DRV5055A1具有最高的灵敏度(100mV/mT)。  该器件支持的最大输入范围为+/- 21mT。