This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:相应的 Python 代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1164063/awr1843boost-corresponding-python-code

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

大家好、

美好的一天! 我们需要您的帮助。  

我们的客户需要 Matlab 脚本的相应 Python 代码、该代码位于本说明 https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf 中
它们具有 AWR1843BOOST 和 DCA1000EVM 接口板、可 通过 mmWave Studio 收集数据。 用于解释数据的 Python 代码

提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有类似的 python 代码。

    让我们向论坛成员开放这个问题。 可能有成员将此代码移植到 python

    谢谢你

    Cesar