This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:传感解决方案 GUI 连接问题

Guru**** 2545110 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1164235/ldc1614evm-sensing-solutions-gui-connecting-problem

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1312LDC1314

我尝试评估了电感式传感器 EVM、但未能按如下方式将 EVM 连接到 PC。

--

1.下载传感解决方案 EVM GUI 的安装程序。

2.运行安装程序(未显示设备驱动程序安装向导)。

3.运行应用程序。

4.通过 USB 电缆将 EVM 连接到 PC。 EVM PCB 不会沿着穿孔分割(默认状态)。 我使用了 EVM 附带的 USB 电缆。 PC 是 Windows 10 Pro。

5.状态保持“未连接”。 即使已插上插头和已拔下插头、也不会发生变化。 如果已插入、EVM 的 LED 将呈绿色亮起(红色 LED 不会亮起)。  在器件管理器中、EVM 被识别为 USB 串行器件(COM5)。

6.尝试通过 感应解决 方案 EVM GUI 更新固件,但更新没有进行(我等待30分钟以上,但未完成)。 并在另一台 PC 上尝试了相同的过程、但失败(相同的结果)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑使用德州仪器、很抱歉、您在 EVM 启动和运行过程中遇到了一些障碍。 您能否尝试在"Q1:我对 LDC1312、LDC1314感到"惊慌"下的建议... 什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 通过以管理员身份运行 GUI 来解决上述问题。