This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:读取/写入

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1164340/tmp103-read-write

器件型号:TMP103
主题中讨论的其他器件:TMP112

您好、先生、

我们是否可以回答一些问题:

TMP103/TMP112读取温度的默认频率是多少?
如果我们通过 I2C 将 TMP103/TMP112的温度更改为每秒读取一次、我们是否需要在每次上电时复位 CMD? 或只需更改一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您在传感论坛上发帖。

    TMP103的默认转换速率为0.25Hz、TMP112的默认转换速率为 4Hz。 每次上电后都需要重新发出更改转换速率的命令、因为加电后不会存储配置设置。

    此致、

    Nicole