This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:DCDC

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1163874/awr6843aop-dcdc

器件型号:AWR6843AOP

您好,

我正在使用 AWR6843AOP 设计新硬件。 您能否推荐 TI 的 DCDC 芯片? 输入9V 至12V、输出5V、电流1A。  

要求是汽车级直流/直流转换器。

谢谢

Yunlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunlong、

    根据您的规格、您可以考虑使用 TI  的 TPS62153A-Q1 直流/直流转换器。  

    希望这对您有所帮助、

    -Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    Yunlong