主题中讨论的其他器件:HDC2080、
您好!
我已将2个传感器# HDC2022 (ADDR = 0x40和0x41)连接到 1个8 I2C 多路复用器(PCA9548至 Arduino -总共= 16个传感器)的每个输出、并尝试逐一从所有传感器读取数据。 是否有人可以共享用于从多个传感器读取数据的示例代码? 我使用的是 HDC2080库、能够从一个传感器读取数据。
此致、
Veera
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已将2个传感器# HDC2022 (ADDR = 0x40和0x41)连接到 1个8 I2C 多路复用器(PCA9548至 Arduino -总共= 16个传感器)的每个输出、并尝试逐一从所有传感器读取数据。 是否有人可以共享用于从多个传感器读取数据的示例代码? 我使用的是 HDC2080库、能够从一个传感器读取数据。
此致、
Veera
尊敬的 Veera -
感谢您发帖!
在这里、您需要 (通过每个通道在每个环路上)复制地址0x40的代码、并在轮询0x40之后添加地址0x41。 然后、您需要命令 PCA9548切换通道并重复该循环。 (由于 PCA 设备通道的默认状态均已禁用,因此我假设您已向特定通道发出命令,正如您所说的,您已经能够在0x40处与设备通信。) 然后再切换和循环六次、以从所有16个器件捕获数据。
具体而言、对于多路复用器、要寻址下一个通道(如果您使用命令字节0x01从 PCA9548的通道0开始)、您将发送0x02、以开启通道1并关闭通道0。 请参阅 此处的第16和17页:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9548a.pdf
Veera -
请在下面找到附件和图片、以帮助您组织代码、从而通过多路复用器完成部件设置和使用。
e2e.ti.com/.../4745.HDC2_5F00_PCA9548_5F00_Mux_5F00_logic.pdf
Veera -
我能够挖掘出一个巨型2560、并为您绘制了这张草图、这是对两个 HDC2传感器的一秒循环读取、一个在地址0x40上、另一个在0x41上。 我用我的硬件测试了这一点。 您仍需要添加特定于 PCA 的代码和循环,当然还有测试。 请告诉我、如果您使其正常工作/或通过回复或重新发布而卡住。
e2e.ti.com/.../0x40_5F00_0x41_5F00_HDC20xx_5F00_Example_5F00_12_5F00_2022.ino
这是 UART 上的输出、因此您可以将其作为 csv 进行记录、并在终端前面添加时间戳、同时仍以逗号正确分隔