您好!
我的项目是基于 TI IWR 毫米波传感器构建自主器件。 雷达可以检测汽车并确定汽车是否停止。 我希望配置和使用简单。
下面是用例:
1.用户选择要识别的 N 个不同情况(场景)。 通常介于2和5之间。 这是器件的唯一参数。
2.用户在"学习模式"下切换设备。 在此模式下、器件使用未受监控的学习算法(k 表示 f 示例)构建分类方法。
该器件具有5个 LED、可提供器件所完成的实时分类。 用户会监视学习过程的运行情况,并检查学习过程是否符合他的需要(如果不符合要求:更改雷达的位置或更改 N 参数)。
4.当用户认为学习过程成功时,他将设备切换为“群集模式”。 器件不再学习。 它观察场景、计算其类别并点亮相应的 LED。
5.设备在固定时间圈(例如5分钟)内计算每个类别的发生次数。 它使用 I2C 将结果发送到另一个器件、以馈送数据库。
我的问题是:
-哪种毫米波传感器最适合这样做?
-如何使用独立传感器实现此功能,而无需添加任何其它芯片来运行学习过程?
——有什么建议或想法?
谢谢!
Halden