This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214EVM 与 LabVIEW 通信

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598407/fdc2214evm-fdc2214evm-communicate-with-labview

器件型号:FDC2214EVM

尊敬的先生:

我想使用 LabVIEW 和 NI DAQ 来替代 FDC2214EVM MSP430。 我需要通过 I2C 将 FDC2214EVM 与 NI DAQ 进行通信。 有没有人有过类似的经验、可以将 LabVIEW 文件发送给我?  

如果您有这些文件,请将其发送至我的电子邮件:ydanchen@edt.com.tw   。非常感谢。

BRS、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我已经向您发送了一些 LabVIEW 文件作为起点。 请注意、这些文件按原样提供。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、

    我明白了。 非常感谢。

    BRS、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    我能否获得 LabVIEW 文件的副本以与 FDC2214EVM 进行通信? 我的电子邮件是 murphy_patrick@lilly.com、 感谢您的帮助。

    谢谢、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yibo、您好、我也可以在 tayyabrasul@hotmail.com 上获得 LabVIEW 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tayyab、

    我已向您发送文件。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还在尝试让 LabVIEW 与我的 FDV2214EVM 进行通信。  有人可以向我发送这些文件吗?

    谢谢、John