https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594285/pga460-q1-pga460-q1
器件型号:PGA460-Q1主题中讨论的其他器件: PGA460、 ENERGIA、 MSP430F5529
我们有 PGA460-Q1评估模块、所有东西都能完美地适用于我们的应用。 我们正在尝试观察 PC 发送和接收到评估板的 RX 和 TX 串行数据。 我们可以在示波器上清楚地看到55以及所有 RX 和 TX 波形。 我们使用简单的3.3V 至 RS-232转换器来观察 串行监视器上的十六进制数据。 数据是随机的00 FF 0C.... 但我们无法确定 EVM 使用的波特率。
我知道它在55上自动波特、但我们的串行监视器不能自动波特。
当 EVM 执行所有寄存器传输和命令时、波特率是多少? 115K、9.6K…… 似乎不起作用。
谢谢、Peter