This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/IWR1443BOOST:FTDI 驱动程序无法使用32位笔记本电脑进行更新

Guru**** 2562660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598997/starterware-iwr1443boost-ftdi-driver-can-not-be-updated-with-32bit-note-pc

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Starterware

大家好、

客户使用32位 PC 时遇到问题、选择"驱动程序更新"无法更新 FTDI 驱动程序。
AR-DevPack-EVM-012显示在 Device Manager is unknown (设备管理器未知)中。
另一方面、如果使用64pit PC、则没有问题。

似乎.CAT 文件是由 TI 开发的、因此如果我们的团队研究原因并修复它、我们将不胜感激。
非常感谢您的关注。
此致、
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您关注我们的器件。
    此 TT 已分配给专家、他们很快将在此处回复。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下操作系统支持在 FTDI 驱动程序中启用。  

    操作系统:xp_x64、xp_x86、vista_x64、vista_X86、7_x64、7_x86、8_x64、8_x86

    您能否确认客户是否正在使用不同的操作系统、或者是否在上述操作系统之一上发现问题。

    目前,我们仅在 Windows 7 64位计算机上测试驱动程序,但我们希望它也能在32位 XP 计算机上运行。  

    谢谢、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushal、
    感谢您的回答。
    将检查操作系统、并要求64位计算机确保可靠使用。
    此致、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    Windows 10 64位呢?

    它是否也受支持?

    如果不是、我们可以做什么来更新驱动程序?

    此致

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭这个线程、就像这里讨论的那样
    e2e.ti.com/.../2300391

    此致、
    Kaushal