This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:可以使用 MMWAVE-DEMO-VISUALIZER 支持加载配置、但不会发送到器件

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596399/awr1642-can-mmwave-demo-visualizer-support-load-configuration-but-not-send-to-device

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户正在使用 SDK 1.0.0.5、现在他们可以很好地运行 MMW 演示。 我们尝试修复测试参数、为什么不从 PC 发送配置、但仍希望在 MMWAVE-DEMO-VISUALIZER 中显示结果。 目前、该演示可以使用固定的参数正常运行、并且可以通过终端在 PC 中接收数据。 但该图无法显示在 MMWAVE-DEMO-VISUALIZER 中。 我认为需要将配置加载到 MMWAVE-DEMO-VISUALIZER 以进行显示、但我在可视化工具中找不到一个按钮。 您是否可以帮助更改它以仅支持配置负载?

在之前的 SDK 0.8中、演示通过命令运行、并且只能支持加载配置。  

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:


    若要在演示已经运行时重新加载新配置、您可以尝试使用毫米波演示可视化工具的"Plots"选项卡下的"Top"按钮。

    当演示运行时:
    1.点击 STOP
    2.使用正确的选项卡"从 PC 加载新配置"或"将配置发送到毫米波器件"。
    3.按 START 重新启动演示运行。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    我的用例是、参数在代码中是固定的、不需要从 PC 重新加载新配置、但仍然希望使用可视化工具显示结果。 在这种情况下、停止按钮无法点击、如果使用"从 PC 加载新配置并发送"、它将向器件发送新配置、这将覆盖我之前的固定参数。

    BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    目前、毫米波演示可视化工具不支持此功能。 唯一的选择是按照 Vaibhav 先前的帖子中列出的步骤从 PC 加载配置。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian - San:

    毫米波演示可视化工具何时支持此功能(从器件读回当前配置)?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    我们没有此功能的预计时间表或对此功能的实施提供任何保证。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian - San:

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke