This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无人机物体避开

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/596947/drone-object-avoidance

我正在寻找一款出色的雷达器件来避免无人机物体。  所有信息都面向汽车。  

我需要一个具有-

大约45度 H 和 V FoV

能够检测距离大于15M 的木材和金属电线杆以及(希望是)电线杆等小物体。

能够检测 距离大于30M 的树木和其他植被。

轻质。(200g 或以下)优选和小号。

更新速率至少为10Hz。

距离精度+/- 3 M

低成本(< 350美元)。

模拟、SPI、RS-232或 I2C 输出。

有人能告诉我在哪里可以找到符合上述规格的完整器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为建议、请尝试 联系 www.aerotenna.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     我们不会像您所询问的那样生产模块或完整的器件。  我们确实有一个评估模块 、您可以对其所述条件进行测试。  我们在类似应用中使用了该评估模块来"查看"高压电源线。  如果有兴趣,可以在以下网址查看评估模块: www.ti.com/tool/iwr1443boost

    另请注意本页提供的白皮书和用户指南。  

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    除了用于 IWR14x 和 IWR16x 的 BoosterPack EVM、还有 TI 合作伙伴公司 D3正在生产的模块。 TI 不提供或支持这些功能、但您可以通过以下链接找到更多信息: www.ti.com/.../thirdpartydevtoolfolder.tsp

    请告诉我们这是否有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题、因为在近4个月内没有任何活动。 请创建一个新帖子以了解更多问题。

    谢谢
    尼廷