This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:防水

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01, LMT01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597755/lmt01-waterproofing

器件型号:LMT01

尊敬的技术支持团队:

LMT01LPG 是否 具有防水功能?

您是否有防水文档?

 我们的客户希望在里面使用它、比如 冰箱。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的塑料封装不能长时间浸入水中。  随着暴露时间的延长、水可能会渗入成型材料和引线之间的接口处的引线、进入裸片、并导致可靠性问题。  您需要查看 保形涂层以密封封装。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您的询问。 开尔文是绝对正确的、LMT01不会设计在水中进行浸入。 将 LMT01置于水中将使 Vp 和 Vn 短路、而不使用任何适当的绝缘体。 自从您提到冰箱应用程序后、我有几种类型的 LMT01探针可用于您客户的应用程序。 我可以向您发送一些探针。 附加的文件是探头的图片。

    环形接线片探头:

    不锈钢探头:

    塑料探头:

    如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我刚刚看到了您的帖子。
    我可以从何处购买这些探头? 或者、我可以尝试自己构建、但我不确定在哪里可以找到不锈钢管路。

    谢谢!

    谢谢
    j
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayer:

    我很高兴为您发送一些样片。 您可以在穿孔处断开 LMT01EVM 板、然后将 LMT01探针 导线焊接在板上(红色= VP、白色= VN)。 我会将您添加到我的好友列表中、您可以将您的收货地址私下发送给我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jayer:

    我刚刚提交了发货请求。 您应该在周四7/20之前准备好探头。 我为每种类型提供一个。 BTW、需要 LMT01EVM 来连接探针。

    希望这对您有所帮助! 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aaron、

    请与我联系。 我对在不锈钢和塑料中使用 LMT01探头感兴趣。

    提前感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Johann、

    感谢您与我们联系。 如果您需要不锈钢和塑料的 LMT01探头样品、 我很乐意为您发送一些产品、但您需要申请生产。 请直接与台湾的供应商联系。

    洪文蔚
    karen@wellprotector.com
    唯勝科技有限公司 μ A
    井保有限公司
    高雄市前鎮區公正路72號 μ A
    电话:886-7-752-1277 (代表)
    传真:886-7-752-1577

    Aaron