主题中讨论的其他器件:PGA900、
我的客户在论坛上发帖时遇到问题、因此我向他们提问:
我已经识别了以下寄存器、用于配置评估板以读取内部温度传感器、但我没有得到 ALPWR = 00
AMUX_ACT = 01
AMUX_CTRL = 04
AFE_CONFIG = 00
P_GAIN_SELECT = 00
PADC_CONFIG = 00
TEMP_CTRL = 43
T_GAIN_SELECT = 02
TADC_CONFIG = 01
我缺少什么
当我配置并连接外部供电的感应电桥时、我能够通过"P"通道获得良好的读数。 。
我的"T"通道有问题、无论我使用什么多路复用输入、我都无法从它获取任何良好的数据。 以上是
内部温度传感器示例。
此外、我们尝试在 RAM 中加载一些代码并从 RAM 中执行、但我们未成功。
我们缺少什么?
在讨论特定应用的寄存器配置时、我发现的文献没有任何记载。