This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:'Serial1'未在此范围内声明

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597837/pga460-q1-serial1-was-not-declared-in-this-scope

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:EnergiaPGA460

您好!

我们使用的是 PGA460- Q1 EVM。 我们正在尝试将此 EVM 与 Espressif 微控制器连接。  在运行示例代码时、我们将获得未在该范围错误中声明的'Serial1'。

请您建议解决此问题的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padmaraj、
    'serial1'特定于 Energia 和 Arduino IDE。 您使用什么 IDE 为您的 Espressif MCU 编写代码?
    'serial1'与任何 MCU UART 端口功能等效;因此、您可能需要转换/移植 PGA460示例代码以支持 Espresif 库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢你的答复。
    我们目前正在将凌动 IDE 用于我们的 Espressif MCU。
    我们需要进一步澄清这些序列问题。
    是否同时需要串行1和串行0?
    目前、我们使用 espresif 的 UART0来显示目的。 我们无法使用任何其他 UART、因为我们正在耗尽 GPIO。

    请给我提供解决方案。
    我们不能单独使用 Espressif 的 UART0?
    提前感谢您。

    此致、
    Padmaraj。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Padmaraj,
    目前、'Serial '(串行器)用于显示 COM 终端上的信息。 'serial1'用于向器件读取和写入信息。 因此、操作器件只需要'serial1'。 在 COM 端子上显示信息是可选的。

    请记住、PGA460具有三种通信模式:标准 UART、TCI 和单线 UART (OWU)。 TCI 和 OWU 连接 PGA460的 IO 引脚、可以使用两个启用定时器的 GPIO 或位拆裂 GPIO 来代替 UART 端口、但 Energia 代码目前仅用于标准 UART。 还建议使用 UART、因为它是速度最快且可配置性最高的通信模式。

    我建议您将 UART 端口分配给 PGA460、并找到另一种在 COM 终端上显示信息的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在尝试检测:

    1]在40kHz 传感器上通过 PGA460存在人体

    2]人类运动  

    我们希望与环境中的其他非动画对象区分开来

    是否有方法或设置可以帮助我们实现这一目标?

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Padmaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padmaraj、

    在以下 E2E 帖子中查看我对类似问题的答复:
    e2e.ti.com/.../2259816