This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:温度错误问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/593858/lm75a-temp-error-issue

器件型号:LM75A

你(们)好

我的客户正在采用 LM75A 解决方案、原理图如附件所示。 寄存器都是默认值。 现在、进行温度箱实验时会出现问题。 设定温度箱变化率为25C/小时、因此约为0.5C/分钟 当温度框显示-30C 时、回读值为-66.5C。 I2C 波形如所示。 寄存器0x00 is0XBDFF、温度为-66.5C。 您能否帮助评论可能的原因、或者我可以测试什么来获取原因? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    让我来看看这一点、我会再给您介绍一下。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我查看了您的原理图、除了启动条件外、没有发现任何问题。 您的固件在每次通信协议结束时都会将 SCL 和 SDA 线路拉低。 让我们首先解决这个问题。 您能否将 SCL 和 SDA 信号设置为高电平、以便器件能够看到启动条件?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您有机会在执行命令协议之前将 SCL 和 SDA 信号设为高电平、则只需签入即可解决此问题。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    感谢您的支持!
    与客户进行了核对、他们没有捕捉到整个时序图、实际上他们在起始位将 SCL&SDATA 拉至高电平、之后、他们将拉至低电平200us、然后发送地址位。 那么、没关系吗?
    BTW、BU 是否在这种情况下进行了实验? 温度变化25度/小时、并在温度变化期间测试报告的温度、读数是否精确? 太多了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    感谢您提供更新。 您能否让客户在读取到负温度时拍摄示波器照片? 请勿使用手机摄像头、而是将示波器中的数据文件保存下来。 这将允许我在我的 PC 上查看详细信息。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    还可以! 我为 客户 的环境室准备就绪而感到非常满意,一旦得到它,我就会捕获数据。 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    请在烤箱温度为-30°C 时捕获波形 谢谢。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我已向您发送电子邮件、其中包含我在问题发生时捕获到的图、请帮助您根据电子邮件进行回复。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    由于我们将其脱机、我将关闭该线程。

    Aaron