This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:TI 77Ghz 雷达解决方案 EVM PCB 文件更改检查

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597539/awr1642-ti-77ghz-radar-solution-evm-pcb-file-change-check

器件型号:AWR1642

您好!

我找不到阻抗 ID 为3和4的 PCB 光绘文件。

请告诉我阻抗 ID 3和4是专门设计的一项特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们尚未在 EVM 中使用阻抗 ID 3和4、但如果您需要 L1上的50欧姆控制线路或 L6上的100欧姆差分、这是参考设计。 例如、如果您需要在底层路由 HS 数据线(LVDS)、出于某种原因、您可以使用这些尺寸作为参考。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请告诉我们这是否澄清了您的疑问? 如果您有任何其他问题、请让我们回答。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎使用2.067mil 的加工厚度计算阻抗。 我很好奇、为什么加工厚度比基底厚度高得多? 是不是制造商不能用1/2盎司铜生产?

    谢谢、
    Faiz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    这取决于制造商及其盲孔、镀层等流程 不同的制造商可能会选择不同的方法来获得相同的参数,但最终加工厚度是重要的。

    此致、
    Vivek