This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:EVM 天线设计、计算、仿真

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598082/iwr1443-evm-antenna-design-calculations-simulations

器件型号:IWR1443

您好!

我们可以与客户分享哪些天线设计计算和仿真? 客户需要根据其用例定制天线设计。

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunter、您好!
    我们将就此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    在这篇文章中、您会知道我们并未忘记您的问题。

    这是一个很好的问题、与我们希望稍后发布的配套资料非常一致。 但是、现在我们没有一个好的 TI 配套资料答案。 我们仍在研究近期内可以提供的服务。

    谢谢、
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、  

    计划发布一组基于现有 BoosterPack RO4835 LoPro 射频堆叠、BGA 和 GCPW 布线的参考天线设计。 我还没有确切的发布日期、但我将发布一篇论坛帖子、并在发布后将其链接到宣传材料贴附帖子和我们的产品页面宣传材料。  

    谢谢你

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    由于我们在一周内未看到此主题的活动、因此我们将考虑关闭此帖子。 如果您有其他问题、请打开另一个帖子。  

    谢谢、
    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    感谢您的更新。 我认为这对现在来说已经足够好了。 当您有天线参考的详细信息时、请告诉我。

    谢谢、

    -Gunter