This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 数字解调器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594131/afe5809evm-afe5809evm-digital-demodulator

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

您好!

我正在尝试使用 AFE5809EVM 解调器功能。

1. 如果可能,你们能帮我设计40/32 = 1.25 MHz 的滤波器吗?

2.如果可能、我想将滤波器截止频率设置为350KHz。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    我们将在5月16日前对此进行研究并提供详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢你。  此外,我想知道,如何在 GUI 中设置转换频率? 我可以看到有一个用于降频转换的手动频率 EN。

    您能告诉我如何将其设置为300kHz 吗? 我在数据表中找到了一些信息、但不确定如何使用。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    是否有更新? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    我想知道您是否有任何进展?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TI 人、

    还有任何进展吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vatsal、

    我认为在 AFE5809EVM GUI 上使用数字解调器时出现问题的原因是 HSDC Pro GUI 和 AFE5809EVM GUI 之间存在 MSB/LSB 不匹配。

    需要更新用户指南以反映这一点。 不幸的是、直到下一周可能结束、我才会深入了解这一点。

    我们对延误表示歉意、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Olu、

    感谢你的答复。 当您有任何更新时、请告诉我。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    感谢您的耐心等待。 请回答以下问题、以便我们能够正确解决您的问题。

    您是否能够成功获得使用 AFE5809电路板的用户指南中概述的默认解调功能?
    此外、当您提到"40/32 = 1.25MHz"时、数字"40"和"32"是指什么?

    此致、
    Sahana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahana、

    我的要求从那时起发生了变化。 现在、我们将 AFE5809使用20MHz 时钟。 因此、我希望为此配置系统配置 RAM 和系数 RAM。

    1) 我希望降频转换为350kHz。 因此、我将使用寄存器来实现它。 在 GUI Manual_Freq_EN = 1和 Manual_Freq = 47B 中、为降频转换提供了几乎350kHz 的混合频率。 这是正确的方法吗?

       1.a) 此外、是否有方法只能从降压转换中获取相位信息? 我不需要问

    2) 我想用32进行抽取。 我的 FS = 20MHz、因此抽取后、我将得到 FS= 20MHz/32 = 625KHz。 因此、我需要系数矢量的低通滤波器系数。 (我正在寻找滤波器的0至300kHz 通带)。

    3) GUI 中的"Demod Freq"窗口是什么? 就在 FS 的上方。 请参阅随附的屏幕截图。

    4) 我已附上 GUI 设置的屏幕截图、如果您有任何疑问、请告诉我。  

    如果您有任何问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    我们正在努力解决您的问题、但我有一些问题!

    1)数据表中有一个公式、其内容为:(n*FS)/2^16。 此公式可用于计算振荡器频率。 振荡器频率是否需要更改并设置为350kHz? 使用此公式、我还想知道您为 N 和 FS 输入的数字。

    此致、
    Sahana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahana、

    我使用0x47B (1147十进制)作为 N 的值。我的 FS = 20MHz。 这使我的混频器频率达到~350kHz。 我遇到的问题是抽取。

    我想使用32个抽取因子。 和200kHz 的 LPF 截止频率、  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    请在下面找到一些答案。

    (1)您之前曾问过一个问题、即仅从降压转换中获取同相信息。 这可以通过将寄存器的值设置为地址'0x0A'来完成。 这是一个16位寄存器、其中位15用作 MSB、位0用作 LSB。 寄存器的位14 (modulate_bypass 位)控制通道输出模式、可选择为 IQ 调制或单通道输出。
    当位14 = 1时、只有 I CHANNEL 数据出现在 LVDS 线路上
    当位14 = 0时、I 和 Q 通道数据都出现在一条 LVDS 线路上

    (2)可通过生成可用于对 RAM 进行编程的适当系数来设置抽取因子和截止频率。 AFE5809数据中的第8.6.2.1.3节(对系数 RAM 进行编程)对此进行了一些详细说明。 系数是对称的、因此需要八个二进制补码格式的14位系数。 我仍在研究如何生成这些系数。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Sahana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在前一份‘中也忘记提到(2):Matlab 中有一个用于设计滤波器的“第一”函数。 它将滤波器阶数和转角频率作为参数。 我仍在研究如何利用此函数来生成系数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahana、

    1.感谢您提供的信息。

    2.是的、我得到了滤波器系数! 我的问题是、许多系数是否取决于抽取因子? 数据表中给出了系数应为8 x 抽取因子。 因此、如果我使用更少的或数据表中给出的系数应为8 x 抽取因子、会发生什么情况。 那么、如果我使用较少或更多的系数、会发生什么情况?

    我是 usignation 32 抽取因子、因此256个系数就足够了、但我可以增大系数以获得更好的滤波器!  

    此致、

    Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    该器件仅根据数据表中的规格进行了测试。 因此、对于抽取因子 M、它预计会将8M 个系数存储在系数 RAM 中。 我们尚未验证如果需要在此空间中存储较少或更多信息会发生什么情况!

    此致、
    Sahana