This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:用于 MMW 演示的 CCS 示例项目

Guru**** 2591590 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642, MATHLIB, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/597398/ccs-awr1642boost-ccs-example-project-for-mmw-demo

主题中讨论的其他器件:AWR1642BOOSTAWR1642MATHLIBMMWAVE-SDK

RT 编号:AWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我知道可以通过 Windows 上的命令行来构建 MMW 演示项目。 您是否有用于 MMW 演示的 CCS 项目? 或 AWR1642的其他 DSP 内核示例 CCS 项目。

我在 CCS for mmw Demo 上成功构建了 ARM 内核程序。 但是、我无法在 CCS 上成功构建 C674x DSP 内核项目。 附件是用于 mmw 演示的 C674x CCS 工程、其中 dss_mmw_linker.cmd 存在一些错误。 如果您能帮助我解决这些错误、也会有所帮助。  

提前感谢。

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Xining、

    关于 dss_mmw_linker.cmd 中的编译时间错误、看起来它不能找到库和目标文件。

    请 按照以下两个步骤清除此错误:

    • 在 dss_mmw_linker.cmd 文件顶部包含以下行。

    -ldsplib.ae64P
    -llibmmwavealg_xwr16xx.ae674
    -lmathlib.ae674
    -lliboc_xwr16xx.ae674

    •  您需要在 CCS 工程属性->编译-> C6000编译器->高级选项->默认文件扩展->目标文件扩展中将目标文件扩展名添加到'.oe674'。

    这两个选项应消除此文件生成的错误(dss_mmw_linker.cmd)。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jitendra

    感谢您的回复。

    根据您的两项建议、我编辑了 CMD 文件并附加在此帖子中。 但是、 在 dss_main.oe674中出现了一个未定义的符号"_MmwDemo_fastCode_L1PSRAM_copy_table"的新错误。 在对您提供的 include 库进行注释后、此错误将消失。

    目前、DSP 内核 CCS 项目可被构建(不像您建议的那样包含库)、然而、在连接过程中有一些警告、如下所示。 我检查了警告消息中提到的这些函数的存在情况。 我不确定 CCS 为何无法找到这些函数。 可以帮帮我吗?

    再次感谢您的帮助

    此致

    Peter

    e2e.ti.com/.../6866.dss_5F00_mmw_5F00_linker.cmd.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否在 DSS CCS 工程中设置一个设置?

    此外、此选项还可实现编译器优化。

    希望上述设置选项可以清除链接器文件警告。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!

    我按照您提到的步骤操作、仍然收到 DSPLIB 和 mathlib 文件不存在的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amol、

    您能否关注 此帖子 以获取 CCS 项目、或使用 CCS Resource Explorer 获取 AWR1642 SDK 演示的 CCS 项目

    请确保您已安装了 MMWAVE-SDK 发行说明建议的所有工具依赖项、并在 CCS 工程属性中设置正确的路径。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决、谢谢