This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:TIDEP-0091中的参数配置?

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/598572/iwr1443boost-parameter-configuration-in-tidep-0091

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091IWR1443

TIDEP-0091中的参数配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    我已将此问题转发给有关此 TI 设计的专家。 我们将很快向您提供详细信息。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参数配置硬编码为源头文件 demo.h 中的常量:

    #define DEMOCFG_SAMPLE_RATE           7500       /* 7.5Msps */
    #define DEMOCFG_FREQ_SLOPE            592        /* x 48.28kHz/us = 30.3Mhz /us *
    #define DEMOCFG_IDLE_TIME             1600        /* 7US */
    #define DEMOCFG_ADC_START_TIME        700        /* 7US */
    #define DEMOCFG_RAMP_END_TIME         13933      /* 130us */
    #define DEMOCFG_RANGE_RES             0.0385
    #define DEMOCFG_NUM_ADC_SAples       985
    #define DEMOCFG_FFT_SIZE              1024

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "592"的单位是什么?48.28kHz/us 如何等于30.3MHz/us 以及如何等于592?

    1600等于7us、700也等于7us?

    如何将13933转换为130us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这是调整参数和忘记更新注释的情况。 更正后的行:

    #define DEMOCFG_FREQ_SLOPE 591. /* x 48.28kHz/us = 28.5Mhz /us *
    #define DEMOCFG_IDLE_TIME 1600 /* 16us */
    #define DEMOCFG_RAMP_END_TIME 13933 /* 139us */
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、
    您对此问题还有其他疑问了。 否则、请将此 TT 标记为已验证的答案。
    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们已经回答了这个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    我尝试重新配置 IWR1443 BOOST、找不到 demo.h 文件、您知道它位于何处吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了位置